This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:CAN 接口的输入时钟

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/564836/f28m35h52c-input-clock-for-can-interface

器件型号:F28M35H52C

尊敬的 TI:

我们计划使用 TI 的 F28M35H52C1RFPT 器件。 我们对 CAN 接口的怀疑很小。 我已经使用 PE6_GPIO30 (第22个引脚) 是 RXD, PE7_GPIO31 (第23个引脚)是 TXD, PJ7_GPIO63 (第97个引脚)是来自 DSP 的 CAN 外设的时钟。 10MHz 振荡  器连接到 PJ7_GPIO63 (97引脚)以提供 CAN 接口时钟。  根据数据表建议 、中的 PJ7_GPIO63 (97引脚) XCLKIN 高达60MHz。

我应该继续使用10MHz 外部振荡器还是降低频率?

请指导我

此致、

Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajkumar、

    对于 CAN 输入时钟、10MHz 应该可以。