This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:InstaSPIN-FOC 至 instaSPIN-BLDC?

Guru**** 2317630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566038/drv8301-69m-kit-instaspin-foc-to-instaspin-bldc

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: INSTASPIN-BLDCcontrolSUITE

你(们)好 我刚刚购买了 DRV8301-69M-KIT、我最初计划使用 instaSPIN-FOC 来控制我的 BLDC 电机。 但是现在我意识到使用这个软件比我想象的要复杂得多。  

是否可以仅通过将 Piccolo TMS320F28069MPZT 控制卡替换为 DRV8301-HC-C2-KIT、C2000 Piccolo F28035 MCU controlCARD 中使用的控制卡来将此套件转换为 instaSPIN-BLDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    或者、controlSUITE 中有一个用于69 controlCARD 的 InstaSPIN-BLDC 构建。 这可能会起作用。 您拥有的69M controlCARD 可能会将 IQmath 库包含在 ROM 的不同部分、但标准69 controlCARD 除外。 如果您对代码有疑问、这就是原因。 您必须在 IQmath.lib 中直接链接到项目中。 我会尝试使用您拥有的卡。 如果不起作用、请确定您是要尝试重新链接此软件、还是只购买另一个 controlCARD。