This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CAN 通信-- F28335实验套件所需的硬件

Guru**** 2611775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565903/tms320f28335-can-communcation----required-hardware-for-f28335-experimenter-kit

器件型号:TMS320F28335

大家好

到目前为止、我能够启用 RTD 和串行通信、但对于闪存中的数据记录(例如、记录更快的信号、50Hz 及更高频率)、在    外部模式下、仅为 Matalb Simulink 提供了一个示例。

在这里、我提到 了我必须为您的主机使用各种 CAN 接口卡。 您还需要适当的电缆和收发器"。  

您能否 推荐一些硬件(接口卡、收发器等)以及如何将其连接到实验 套件卡? 我假设 CAN 收发器模块连接到 J3 Rx 和 Tx、其输出连接到接口卡、接口卡的输出连接到 PC。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您将需要一个附加的 CAN 收发器电路。 您可以从此处选择一个: www.ti.com/.../can-products.page
    使用应用手册构建在相同的基础上。 其次,您必须从实验套件中点击 CANTX & CANRX。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    现在我有点困惑...

    我是否需要 接口卡?

    或者我只将收发器的 TXD、GND、VCC 和 RTD 连接到连接器 J3?

    但是、引脚 CANH 和 CANL 位于实验套件的什么位置呢?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mike Buba"]或者我只是将收发器的 TXD、GND、VCC 和 RTD 连接到连接器 J3?

    这些引脚用于 UART/SCI、不能进行 CAN 通信。

    [引用 user="Mike Buba"]但在实验套件中、引脚 CANH 和 CANL 位于何处?

    GPIO18和 GPIO19分别为 CANRXA 和 CANTXA。 在上面的中、CAN 收发器 RXD 和 TXD 等效于来自控制器的 RXA 和 TXA 信号。 您也相应地具有 CANRXB 和 CANTXB。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    感谢你的答复。

    但如何将收发器输出连接到 PC?

    我是否可以使用简单的 RS232转 USB 电缆或需要一些附加接口卡?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Mike Buba"]但如何将收发器输出连接到 PC?

    如果您正在寻找将 CAN 与 PC 相连的方法、则需要一个接口卡来将 CAN 转换为 USB/UART。 您可以搜索"CAN 转 USB 转换器"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike:
    您可以查看最新的 F28377 LaunchPad -电路板中内置了 CAN 收发器-这是我知道的唯一一款具有收发器的电路板。 (如果我错了、有人会纠正我!)