This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI eZdsp F28335与 Launchpad:LAUNCHXL-F28377S

Guru**** 2610155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565911/ti-ezdsp-f28335-vs-launchpad-launchxl-f28377s

大家好、我正在进行一个项目来构建和控制无人机(UAV)、我计划购买一个强大的控制器、在这里我可以测试和实施不同的算法来控制4个直流无刷电机。
因此、我对如何选择合适的控制器有点困惑、一些朋友告诉我 eZdsp F28335对于我来说是个不错的选择、价格大约为400美元。 但我发现了一款便宜的 Launchpad:LAUNCHXL-F28377S、其规格相同或更好、仅需约30美元! 。 我真的无法理解为什么两个套件之间的定价存在巨大差距?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simao、

    我可能会使用 LaunchPad。

    您是尝试使用一个控制器控制全部4个电机、还是对每个电机使用一个控制器?

    如果您想尝试使用一个控制器来控制全部4个器件、F2837x 系列可能是您的最佳选择...其中一些器件具有2个 C28x CPU + 2个 CLA 协处理器。 您将需要仔细查看 ePMW 和 ADC 通道计数、看看这是否可以满足您的需求。

    如果您希望每个电机有一个控制器、那么 F2802x 或 F2806x 等成本更低的 C28x 器件肯定能够满足您的需求(这些器件还具有低成本 LaunchPad 开发套件)。