This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:询问 SPLL_1ph_Sogi 示例项目

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/564745/ccs-f28m35h52c-asking-for-spll_1ph_sogi-example-project

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

 我是新手、我正在尝试使用太阳能库中提供的1ph PLL Sogi。 如果有人在 CCS 中有示例项目、 可以给我发送电子邮件吗?

我的电子邮件:tu.hoang205@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_1PH_DCAC\v1_03_00_00\f2837x\f2837x\connectedinvlfltr

    请看上面的代码、它使用的是 F28377D、但在 F28M35H52C 上使用的步骤将是类似的。 否则、您也可以查看位于 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v1.2的 sLUG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否仅为 Sogi PLL 提供 F28377D 示例代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅上面的我的文章、它回答了您的问题、您将需要下载 controlSUITE