This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TIDM-HV-1PH-DCAC 电压源逆变器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565155/tmdscncd28379d-tidm-hv-1ph-dcac-voltage-source-inverter

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

大家好、

我目前正在使用 TIDM-HV-1PH-DCAC 电压源逆变器并使用 TMDSCNCD28379D 控制器。 我将分步遵循参考设计指南。 模块具有基于 SDFM 和 ADC 的感应和控制选项。 使用 SDFM 传感选项时、控制环路工作正常。 在输出端获得预期的正弦波。 但是、在使用 ADC 感应选项时、输出正弦波具有偏移。 目前、我使用的是30V 直流总线电压。 并调节 Code Composer 的输出电压 RMS。 测得的输出电压具有4-5 V 直流失调电压。 我已经检查了 ADC 感测引脚、测量值与计算值相符。 我怀疑可能存在软件问题。 如果有人遇到这样的问题、请告诉我。 谢谢


此致
Alican

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    美国

    那么、您说 SDFM 没有偏移、但 ADC 有偏移吗?

    这显然会指向 ADC 偏移问题。

    您是否在开环或闭环运行中观察到偏移?

    出于好奇、我们不销售此 EVM、您是否通过设计文件自行构建了?

    此致
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、

    我在闭环运行中观察到了这个问题。 开环时一切看起来都很好。 在 Vout 的 ADC 引脚上、我观察到偏移为1.65V 的正弦波、这正是我所期望的。 这就是我怀疑出现软件问题的原因。 在将数据用于控制器中的控制环路之前、应将该1.65V 偏移值调零。 可能会在计算过程中保持该偏移。 我自己使用设计文件构建了该 EVM。

    此致
    Alican