This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28050:四个快速比较器

Guru**** 2525590 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565446/tms320f28050-four-fast-comparators

器件型号:TMS320F28050

我正在为数字电源应用寻找具有四个快速比较器(响应时间超过60ns)的器件。  我找不到任何按比较器计数进行筛选的好方法、但我手动找到了 TMS320F28050。  我想知道是否有任何成本更低的器件也具有四个快速比较器?  我计划使用这些比较器运行直流/直流转换器、但我认为甚至设计用于电机控制的器件也能正常工作、因为我认为多个高速比较器是常见的要求。  还是 Piccolo 是我成本最低的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    对于具有比较器的 C2000器件、Piccolo 系列将是您最便宜的选择。

    在 Piccolo 中、您具有以下比较器计数:

    • F2802x:2个独立器件
    • F2803x:3 个独立版本
    • * F2805x:3个窗口对+ 1个独立对 *
    • F2806x:3 个独立器件
    • F2807x:8个窗口对

    我在 F2805x 上添加了一个星号,因为它的拓扑与其他拓扑不同--比较器正输入与嵌入式 PGA 紧密耦合,负基准电压在三个窗口对之间共享,因此这可能对您不有用。

    F2807x 肯定能满足您的需求、但使用两个 F280-2x/3x/6x 器件可能更便宜。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    我还应该补充的是、这些比较器(F2805x 除外)包含斜坡补偿的斜坡发生器逻辑。

    Tommy