This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TRM spruhx5c.pdf p962中的 INPUT16SELECT 和 INPUT15SELECT 位>>实际保留位?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565352/tms320f28375s-input16select-and-input15select-bits-in-the-trm-spruhx5c-pdf-p962-actually-reserved-bits

器件型号:TMS320F28375S

您好!

我认为位{INPUT16SELECT 和 INPUT15SELECT}是拼写错误和保留位。 正确吗?

PDF 中没有相应的目标寄存器。

TI 欢迎使用"文档反馈"的消息、但我需要更快地为我的客户提供响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-San、

    您的理解是正确的。 INPUT15SELECT 和 INPUT16SELECT 的 LOCK 位被保留。 我们将在下一版文档中对此进行更新。

    此致、
    Vivek Singh