This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPLCKITV4-CEN:G3-PLC:- adpLAMaxAttempts -尝试和选择 LBA 之间的间隔

Guru**** 2611355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565092/tmdsplckitv4-cen-g3-plc---adplbamaxattempts---interval-between-attempts-and-selection-of-lba

器件型号:TMDSPLCKITV4-CEN

尊敬的所有人:

我在 PLC 网络中设置了4个节点。 我使用2个运行 v7.8 G3-PLC 堆栈的 TI 评估 TMDSPLCKITV4-CEN 节点。 一个节点充当基础节点、另一个节点充当 G3监听器。 我还有2个定制的 PLC 节点、运行 v7.8 G3堆栈、充当服务节点。

在监控 PLC 网络上的流量时、我看到如果连接第一个 LBA 失败、服务节点将第二个信标的地址用作 LBA 以重试连接。 我知道 adpLAMaxAttempts 是 TI 专有的 PIB 属性、用于确定节点可以尝试不同 LBA 的次数。 我关于 LBA 尝试的问题:

  1.  LBA 开关之间的间隔是否为  adpMaxJoinWaitTime? 如果不是、如何确定?
  2. 如何选择第二个 LBA? 由于我接收到2个信标、并且网络发现(类型0)的 PAN 计数为1、那么从第二个信标选择的第二个 LBA 是否在适应层完成?
  3.  是否可以在应用层处理第二个 LBA 选择 ?
  4. 此外、在哪里可以找到有关 adpLAMaxAttempts 的更多信息、因为文档 TI_G3_host_msg.pdf (来自 G3_DDK_Package_V7_8_1_6文档)不提供更多信息。

任何见解都将不胜感激。

此致、

Shailja