This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:电机方向

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/564687/ccs-tms320f28035-motor-direction

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我处于 PM 无传感器代码的6级。  电机最初以逆时针方向启动半转、然后变为顺时针。  第一次启动时会发生这种情况、之后即使电机重新启动、它也会顺时针旋转。

为什么不知道。  但我们需要电机继续逆时针旋转。

请建议。

Thx

KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在 PM_Sensorless-Settings.h 中为 SMO 设置正确的电机参数
    2.设置适当的 SpeedRef 和 IqRef 来从强制角切换到无传感器位置闭环。
    调整速度 PI 稳压器参数。
    4.调整 smo1.kslide 和 smo1.kslf 参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yanming、
    哎呀。 我忘记了说调优 SMO 非常困难、而且不成功、因此我使用了 QEP 模块的编码器。
    请给出建议。
    Thx
    KVRao