This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:Motorware17

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/564868/tms320f2806-motorware17

器件型号:TMS320F2806
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

在 motorware 17中、EST_getAngle_pu 函数被记录为返回值介于_IQ (0.0)和_IQ (1.0)之间、这在正向中为真、但在反向中、返回的值介于_IQ (0.0)和_IQ (-1.0)之间。  我在2014年发现了下面描述了同一问题的主题。  是否对此采取了任何措施或是否有解决方法?

此致、

Sandy Moore

在 Motorware_13中、EST_getAngle_pu 函数文档提到一个介于_IQ_0.0和1.0之间的返回值、但是当运行反向/负速度时、实际值介于0和负1之间。

此致、

Harry Kroonen

3个回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 对于正速度、角度为_IQ (0.0)至_IQ (1.0);对于负速度、角度为_IQ (-1.0)至_IQ (0.0)。