This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双电机控制实验室-没有太多方向/说明

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/564799/dual-motor-control-labs---not-much-directions-explanations

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

我希望能够通过一个 TI 处理器同时控制两个电机。 那么、我开始查看实验6e、实验10d、  

实验6e -双电机无传感器-它说无传感器,我希望它与实验4、实验4a、实验5a 类似,但对于2个电机。 它只是电流 /扭矩控制实验室吗? 但我看不到一种调节电流控制器 PI 增益的方法。 请帮助。 此外、还没有针对实验6e 的特写说明、只是与其他 Motorware 实验相比、代码在架构上非常不同。 因此、这将需要我从头开始理解并再次找到每个变量。 即使我使用 spintac 控制器,电流控制器过去只是一个 PI 控制器,所以我首先要做的是在使用 spintac 速度或位置控制器之前进行调整。 因此、我尝试先对双电机执行相同的操作。

实验10d -双电机无传感器速度控制。 这与实验5d、lab5e 类似吗? 但对于2个电机

实验11d - 双电机无传感器速度控制。 -它与实验10d 有何不同? 两个实验具有相同的名称。  

实验12c:  双电机含传感器速度控制。 它与实验12b 类似、但用于2个电机。

实验13F: 双电机含传感器位置控制。 这与实验13b 类似吗?  但对于2个电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lab10d 具有随 MotorWare 17中实验附带的深入写操作。 InstaSPIN-MOTION 实验6e、12c 和13F 均基于未进行写操作的 lab11d。 Lab11d 基于 lab11的简化代码结构。 本实验没有加速度变量(11d)、这意味着速度变化将被应用为阶跃输入。 我们决定创建一个新项目、其中包含 InstaSPIN-FOC 实验中可用的完整 CTRL 结构、我们将其发布为10d。 我们不打算为 lab11d 或随后的运动项目发布任何其他文档;如果您想了解有关其实施的更多信息、请查看源代码。

    肖恩