This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT 板的原理图(.sch)和 PCB (.PCB)设计文件格式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/564704/tmdshvmtrpfckit-schematic-sch-and-pcb-pcb-design-file-format-of-tmdshvmtrpfckit-boards

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、

有人能告诉我、使用了哪个 PCB 设计软件来制作高电压电机和 PFC 开发者套件(TMDSHVMTRPFCKIT)原理图和 PCB 板布局吗?

这些原理图和 PCB 板文件都在<www.ti.com/.../controlsuite> 的 controlSUITE 捆绑包中提供

提前感谢您、

--微 PAR-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它们在 ExpressSCH 和 ExpressPCB 中打开。

    此致、
    Gautam