主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8301、 DRV8301、 DRV8305、 LAUNCHXL-F28379D
尊敬的社区成员:
我正在尝试使用 NI CRIO 进行设置以控制 PMSM 电机。
我已使用 LAUNCHXL-F28069M 和 BoostXL-DRV8301通过绝对编码器控制 PMSM 电机。
但是、我计划扩展该系统、以控制2个具有增量编码器的 PMSM 电机和2个具有 SPI 绝对编码器的其他 PMSM 电机。
由于 LAUNCHXL-F28069M MCU 最多可通过增量编码器控制两个电机、因此我正在寻找一个新的控制系统来同时控制四个电机。
我想知道我是否 可以通过 CAN 通信控制这四个电机。
我的预期系统 是这样的
主机:具有 NI CRIO-chassis 的 PC (四个 CAN 端口=两个 NI9852)
<--可以---->
MCU:总共三个(一个用于两个具有增量编码器的 PMSM 电机、两个用于两个具有 SPI 绝对编码器的 PMSM 电机)
该系统是否有意义? 或者 、其他成员和应用工程师能否就我应该从何处着手以及哪种系统适合我们的需求提供建议?
感谢您花时间阅读。
我们非常感谢您的宝贵帮助。
此致、