This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:3.3V 外部振荡器直接连接到 X1引脚

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179394/tms320f28335-3-3-v-external-oscillator-directly-connected-to-the-x1-pin

器件型号:TMS320F28335

您好 Champ、

客户使用  3.3V 外部振荡器并 直接连接到 X1引脚、我是否知道它是否正常? 有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果 CLK 只被驱动至 C2000、那么它应该是可以的。 当 CLK 被驱动到多个器件(C2000+ PHY 或其他器件)时、应添加外部 Clk 缓冲器。

    注意:只需要时钟缓冲器、具体取决于所使用的振荡器或晶体的驱动强度。 如果您的振荡器为所有3个器件提供了足够的驱动强度、则无需时钟缓冲器。

    最棒的

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    由于数据表用例是1.9V 外部振荡器  、因此可连接到 X1引脚。

    我只想再次确认  直接连接到 X1引脚的3.3V 外部振荡器是否有问题。

    如果有问题、您能否提供详细信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    很抱歉耽误你的时间。

    我将其误认为是第3代器件。 对于第2代器件(TMS320F2833x)

    如果 使用3.3V 外部振荡器、则正确、应根据 DS 为 XCLKIN 提供3.3V 电压、X1应接地。

    在您的案例中 、您 将面临该问题。  

    来自 DS:X1 与1.9V/1.8V 搭配使用、XCLKIN 用于3.3V 外部 CLKS。

    请参阅 DS 的运行条件:

    最棒的

    Uttam