This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:tms32f28386d

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181258/tms320f28386d-tms32f28386d

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在尝试使用以下路径中的示例代码

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_dual\led、我正在使用 XDS100v3 JTAG 来刷写代码。  并使用 CCS 版本10.3.1  

1) 1)当我刷写 CPU 1代码时、代码运行正常、 但是、当我尝试刷写 CPU 2代码时、它将直接转至反汇编文件、显示 CPU 1在0x3FD2AE 处挂起、CPU 2由于软件中断点而挂起、当我给出完整运行时、器件将被复位。 控制台显示“Device is held in reset:使设备停止。”

因为这是一个我希望没有问题的示例代码、有人能帮我吗?

谢谢、此致

K.Aravind、

9848992750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿拉维德

    是否将代码加载到两个内核(CPU1和 CPU2)? 导入此示例工程时、您将看到在 CCS 中创建了两个工程。  

    您必须编译这两个项目并将二进制文件加载到相应的内核。

    此致

    Siddharth