This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:F2809替代/降级和需要注意的问题

Guru**** 2894710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181081/tms320f2809-f2809-alternates-downgrades-and-issues-to-look-out-for

器件型号:TMS320F2809
主题中讨论的其他器件:TMS320F2808

您好!

我的 PCB 汇编器很难找到器件(就像其他人一样)、我正在寻找与 F2809引脚兼容的替代器件。

我的汇编器在具有两个应用的电路板上使用了大量 F2809器件(LQFP 100 14mm x 14mm 封装)。 一个应用需要较少的闪存/RAM。 为了增加电路板的数量、我们可以让我寻找一个与 F2809引脚兼容的选项、在这里我不需要重新设计电路板。

我想简单的答案是 F2808。 F2808与 F2809位于同一产品系列数据表中。 除非我切断了一些能让我参与市场营销的功能、否则较小的 F280x 选项太小。 我进行了一些搜索、我发现的唯一问题是 F2809的 ADC 时钟是 F2808的2倍 、因此 如果我降级、我需要查看它。 如果 有人在将项目从2809迁移到2808方面有任何经验或注意到任何情况、我会不胜感激。 即使"是的、可能不是很大的"来确认这种方法也会很有帮助。 我已经购买 了 TMDSCNCD2808 TMS320F2808 controlCARD 来证明这一努力。 (我的嵌入式链接似乎不起作用。 这是关于具有2个 ADC 时钟的 F2809/F2808的帖子: e2e.ti.com/.../difference-between-f2808-and-f2809 )

此外、 F28044看起来与 F2809引脚兼容。 F28044产品页面上列出的评估板上有一 个 F2808 (TMS320F2808 controlCARD)、对我来说、这是一个很好的迹象、表明器件是兼容的。 有人可以确认 F28044与 F2808/F2809引脚兼容吗? 迁移时需要注意的任何问题?

此外、如果 F2809有任何其他引脚兼容部件、至少有2808的 ram/闪存、我会想念那里的任何选项。 如果他们是 TI 资源(除了在论坛/产品页面上进行通用搜索之外)、则会有所帮助。

感谢您的观看、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

             以下是差异:

    功能 2809. 2808. 28044. 注释
    闪存大小 128KW 64KW 64KW 您需要确定64KW 是否足够
    RAM 18 KW 18 KW 10KW 您需要确定10KW 是否足够
    HRPWM 通道 6. 4. 16.
    ADC 转换时间 80ns 160ns 80ns
    SPI 4. 4. 1
    SCI 2. 2. 1
    eCAN 2. 2. 0

    请注意、2809/28044上的 PWM 与2808中的 PWM 略有不同。 请参阅 www.ti.com/lit/SPRU566第46页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    Bill