This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:在我们自己设计的基于微控制器 TMS320F280039C-Q1的电路板上使用 instaspin FOC

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, LAUNCHXL-F280039C, DRV8329AEVM, TMDSCNCD280039C, TMDSADAP180TO100, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181760/tms320f280039c-q1-use-instaspin-foc-on-our-own-designed-board-based-on-microcontroller-tms320f280039c-q1

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

1 -网站上的培训和视频都讨论了旧版本的 instaspin、它是 ROM 中的 FAST、因此有任何更新的培训使用库而不是内置 ROM 代码

2 -对于硬件依赖性、我还可以在培训中看到 TI 演示了 TI 套件上的所有内容、因此如果我需要在我们自己设计的电路板上使用该工具、电机软件 GUI 等校准工具将是可以的、也可以在其中使用其他一些替代方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547685" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181760/tms320f280039c-q1-use-instaspin-foc-on-our-own-designed-board-based-on-microcontroller-tms320f280039c-q1 ]1-网站上的培训和视频均讨论了位于 ROM 中的 FAST instaspin 的旧版本,因此有任何更新的培训使用该库而不是内置 ROM 代码

    这些培训对于 F280039C 上的 FAST 软件库仍然有用。 FAST 软件和 RON 库中使用了类似的 API。

    [引用 userid="547685" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181760/tms320f280039c-q1-use-instaspin-foc-on-our-own-designed-board-based-on-microcontroller-tms320f280039c-q1 ]2-有关硬件依赖项的信息、我还可以在培训中看到 TI 演示了 TI 套件上的所有内容、因此、如果我需要在我们自己设计的电路板上使用该工具、电机软件 GUI 等校准工具是可以的、也可以使用其他一些替代方法 有[/报价]

    MotorWare GUI 不能用于具有 FAST 软件库的新实验。 您可以直接在 CCS 中运行该实验。

    您可以参阅电机控制 SDK 中较新 C2000器件的实验。 当前的 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可支持一组适用于 BLDC/PMSM 驱动器的硬件套件和控制算法。 套件包括  具有 BOOSTXL-DRV8323RS的 LAUNCHXL-F280039C、 BOOSTXL-DRV8323RHDRV8353Rx-EVM、 BOOSTXL-3PHGANINVDRV8316REVM、 或 用于 低压电机的 DRV8329AEVM 逆变器板。  TMDSHVMTRINSPIN 逆变器板的 TMDSCNCD280039C 和 用于高电压电机的 TMDSADAP180TO100。控制算法包括无传感器 InstaSPIN-FOC、FAST 无传感器 FOC、EMO 含传感器 FOC、增量编码器含传感器 FOC、霍尔传感器含传感器的含传感器 FOC。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    Universal Project and Lab User's Guide (通用项目和实验室用户指南): https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹中的示例实验项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x