请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 您好! 我`ve 到只有 InstaspIN-FOC (lab07)的 Rs 在线重校准示例。 即使在第15章的数据表中也仅介绍了 instaspin FOC 重校准。 `m 使用 instaspin 运动、是否需要添加此类功能?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好! 我`ve 到只有 InstaspIN-FOC (lab07)的 Rs 在线重校准示例。 即使在第15章的数据表中也仅介绍了 instaspin FOC 重校准。 `m 使用 instaspin 运动、是否需要添加此类功能?
谢谢!