This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:使用 Instaspin"运动"时是否需要 Rs 在线重校准

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181384/tms320f28069m-do-i-need-rs-online-recalibration-when-i-am-using-instaspin-motion

器件型号:TMS320F28069M

您好! 我`ve 到只有 InstaspIN-FOC (lab07)的 Rs 在线重校准示例。 即使在第15章的数据表中也仅介绍了 instaspin FOC 重校准。 `m 使用 instaspin 运动、是否需要添加此类功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用基于传感器的  instaspin"运动"、 并且 instaspin 运动不能 直接支持 Rs 在线重校准、则无需进行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是无传感器控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rs 在线校准是可选的、具体取决于电机和您的应用。 在大多数情况下、如果您不需要使用 Rs 来计算电机绕组温度、则无需这样做。