This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:sci 闪存工具无法擦除或编程

Guru**** 2556400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181301/tms320f280025-the-sci-flash-tool-cannot-erase-or-program

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C2000WARE

大家好、

我最近正在调试 TMS320F280025的 sci 闪存功能。 我使用 CWARE 的 serial_flash_programmer 并使用 CWARE 随附的 flashapi_ex2_sci_kernel.txt 和 led_ex1_blinky.txt。

flashapi_ex2_sci_kernel.txt 可以顺利写入、但当我尝试擦除闪存时、会出现一个问题:

下图显示了串行端口波形。 通道0是 PC 的 TXD、通道1是 PC 的 RXD。

然后、我退出引导模式并开始执行应用程序。 从串行端口的波形来看、似乎没有输入 sci 闪存内核。 请告诉我 原因吗?

TMS320F280049上的相同过程被成功擦除、硬件环境也是一样的、除了测试板不同。

谢谢!

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、  

    感谢您提出的问题、我将深入探讨这一问题、并在第二天内回复您。

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    客户告知  c2000ware 的版本是4_02_00_00

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决。 需要使用在 c2000ware 的 driverlib 目录下编译的闪存内核。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、很高兴解决了问题、谢谢您的告知!

    此致、

    查尔斯