This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关28377D 系列与28377S 系列之间差异的查询

Guru**** 2586035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181771/tms320f28377d-inquiries-about-the-difference-between-the-28377d-series-and-the-28377s-series

器件型号:TMS320F28377D

您好、E2E 专家、

你好。

我可以通过所附的比较产品和数据表了解这两种模型之间的结构差异。

https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=5014&parts=TMS320F28377D,TMS320F28377S&cols=o1,p3318,p887,p62,p1227,p1219,p2959,p3164,p2192,p2130,p1228,p3268,p568,p1130,p3316,p2954,p1020,p59,p1202,p3173,p702,p1192,p1498,p199,o4〈=en

查看数据表的功能方框图、可以看到、闪存和用户可配置 DCSM OTP 分配给28377D 中的每个 CPU、而一个 CPU 在28377S 中单独使用所有 CPU。

我还想说的是、如果我仅使用一个28377D CPU 作为单核、
我将使用的一个 CPU 是否可以使用分配给每个 CPU 的所有闪存或 RAM。
上述问题是最重要的问题、因为我们要确认当28377D 用作单核 CPU 时、性能是否等于或高于28377S。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181771/tms320f28377d-inquiries-about-the-difference-between-the-28377d-series-and-the-28377s-series ]\n 我还想了解的是、如果我仅使用一个28377D CPU 作为单核、
    我将使用的一个 CPU 是否可以使用分配给每个 CPU 的所有闪存或 RAM

    是的。 您可以将其用作单核、不要使用 CPU2。 CPU1将提供所有 RAM 和闪存

    [引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181771/tms320f28377d-inquiries-about-the-difference-between-the-28377d-series-and-the-28377s-series ]上述问题是最重要的问题、因为我们要确认当28377D 用作单核 CPU 时、性能是否等于或高于28377S。[/quote

    是的、它将具有相同的性能。

    此致、Santosh