This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SFRA 连接问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179111/tms320f28377s-sfra-connection-problem

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好,

最近、我将28004x SFRA 程序迁移到了28377、原型可以在仅施加控制电源时正常连接。但 在加电后、转换器工作正常、但串行端口连接出现故障、 我无法执行 SFRA。问题是:连接断开、电路板可能无法正常关闭。我不知道是什么导致了这种情况。

C

这是在 ADC 中断中写入的代码:

OUT.Vo =(浮点) AdcResultRegs.ADCRESULT0 * OutAdcGain.Vo;//输出电压采样

VoltageLoop。FDB = out.Vo;

REF = SFRA_F32_INject (VoltageLoop。Ref);//在基准电压上注入小正弦信号
SFRA_F32_Collect (&Ref、&VoltageLoop。FDB);

VoltageLoop.Ki = 123.25f;

VoltageLoop。Err_old = VoltageLoop。Err_new;
VoltageLoop。Err_new = Ref - VoltageLoop。FDB;
VoltageLoop。out = VoltageLoop。KP*(VoltageLoop。Err_new-\
VoltageLoop。Err_old)+ VoltageLoop。Ki * VoltageLoop。Err_new;//Incremental PI

期待并感谢您的回复!

Tingting Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,有没有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tingting、

    对延迟答复表示歉意。 您使用的是 TI 提供的硬件之一、还是您使用自己的电路板设计? 您的串行连接是如何设计的? 如果未应用高功率输入、则听起来像是串行连接正常工作。 这可能与您如何建立串行连接或系统接地有关。 谢谢。

    韩文