This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TMS32F280025

Guru**** 2546030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179187/tms320f280025-tms32f280025

器件型号:TMS320F280025

你(们)好

有3个 ISR 函数、我在项目中将其称为 A/B/C。 它们的切换源是不同的、时序是随机的。 但是、A 应该比 B 和 C 具有高优先级。我想知道、无论 B 和 C 在运行、如何设置具有高优先级的 A。

供参考。 我正在使用 driverlib

BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK Woo、

      

    感谢您的提问。 请参阅以下嵌套指南、它将引导您完成(1)中断的自定义优先级和(2)中断嵌套:

    https://software-dl.ti.com/C2000/docs/c28x_interrupt_nesting/html/index.html

      

    在 interrupts 文件夹(interrupts_ex1_sw_Prioritization)下的 driverlib 中还有一个用于此操作的软件示例

      

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 我看了演示代码、但我仍然不明白哪个 ISR 优先级最高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK Woo、

    请查看示例代码中的"driverlib\f28002x\examples\interrupt\sw_particited_isr_levels.h"文件。 这允许您为每个中断写入所需的优先级。 评论中对这一点作了充分的解释。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉...我在查看 h 文件后仍然不理解。 我在 c 中没有看到任何代码引用此 h 文件。 实际上、我 希望 EPWM1具有高优先级。 它的运行频率@ 300K Hz。 另一个 EPWM2的运行频率@ 586Hz。 它们充当计时器。 我不知道它们的中断属于哪个中断组。

    我的想法是、无论 EPWM2 ISR 中的代码在运行、只要 EPWM1产生中断、就必须立即运行 EPWM1 ISR

    下面是我在 EPWM2的 ISR 中的代码

       uint16_t TempPIEIER;
       TempPIEIER = PieCtrlRegs.PIEIER2.all;
       IER |= M_INT1;
       IER &= MINT1;                        //设置"全局"优先级
       PieCtrlRegs.PIEIER2.all &= MG1_1;    //设置“组”优先级
       PieCtrlRegs.PIEACK.ALL = 0xFFFF;     //启用 PIE 中断
       asm ("      NOP");                   //等待一个周期
       EINT;     

       我的代码

       INTERRUPT_clearACKGROUP (INTERRUPT_ACK_Group3);


       Dint;

       HWREGH (PIECTRL_BASE + PIE_O_IER2)= TempPIEIER;

    我在 EPWM2 ISR 中使用上述代码进行嵌套。 EEPWM1 ISR 中。 我在 EPWM1 ISR 中切换调试引脚、以监控它是否以300K Hz 的频率运行。 结果发现、脉冲宽度有时会延长3.3us、例如4.0us。 在 EPWM2 ISR 代码中嵌套似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 interrupt_ex3_sw_prioration.c 中删除

    //! For most applications, the hardware prioritizing of the interrupts is
    //! sufficient. For applications that need custom prioritizing, this example
    //! illustrates how this can be done through software.User specific priorities
    //! can be configured in sw_prioritized_isr_level.h header file.

    来自 sw_prioritized_isr_levels.h

    //
    // Set "Global" Interrupt Priority Level (IER register):
    //
    // The user must set the appropriate priority level for each of the CPU
    // interrupts. This is termed as the "global" priority. The priority level
    // must be a number between 1 (highest) to 16 (lowest). A value of 0 must
    // be entered for reserved interrupts or interrupts that are not used.
    //
    // Note: The priority levels below are used to calculate the IER register
    //       interrupt masks MINT1 to MINT16.
    //
    // Note: The priority levels shown here may not make sense in a
    //       real application.  This is for demonstration purposes only!!!
    //
    //       The user should change these to values that make sense for
    //       their application.
    //
    // 0  = not used
    // 1  = highest priority
    // ...
    // 16 = lowest priority
    //
    #define INT1PL      16       // Global Priority for Group1 Interrupts
    #define INT2PL      0        // Global Priority for Group2 Interrupts
    #define INT3PL      0        // Global Priority for Group3 Interrupts
    #define INT4PL      0        // Global Priority for Group4 Interrupts
    #define INT5PL      0        // Global Priority for Group5 Interrupts
    #define INT6PL      0        // Global Priority for Group6 Interrupts
    #define INT7PL      0        // Global Priority for Group7 Interrupts
    #define INT8PL      0        // Global Priority for Group8 Interrupts
    #define INT9PL      0        // Global Priority for Group9 Interrupts
    #define INT10PL     0        // Global Priority for Group10 Interrupts
    #define INT11PL     0        // Global Priority for Group11 Interrupts
    #define INT12PL     0        // Global Priority for Group12 Interrupts
    #define INT13PL     7        // Global Priority for INT13 (TINT1)
    #define INT14PL     1        // Global Priority for INT14 (TINT2)
    #define INT15PL     0        // Global Priority for DATALOG
    #define INT16PL     0        // Global Priority for RTOSINT

    //
    // Set "Group" Interrupt Priority Level (PIEIER1 to PIEIER12 registers):
    //
    // The user must set the appropriate priority level for each of the PIE
    // interrupts. This is termed as the "group" priority. The priority level
    // must be a number between 1 (highest) to 16 (lowest). A value of 0 must
    // be entered for reserved interrupts or interrupts that are not used.
    //
    // Note: The priority levels below are used to calculate the following
    //       PIEIER register interrupt masks:
    //       MG1_1 to MG1_16
    //       MG2_1 to MG2_16
    //       MG3_1 to MG3_16
    //       MG4_1 to MG4_16
    //       MG5_1 to MG5_16
    //       MG6_1 to MG6_16
    //       MG7_1 to MG7_16
    //       MG8_1 to MG8_16
    //       MG9_1 to MG9_16
    //       MG10_1 to MG10_16
    //       MG11_1 to MG11_16
    //       MG12_1 to MG12_16
    //
    // Note: The priority levels shown here may not make sense in a
    //       real application.  This is for demonstration purposes only!!!
    //
    //       The user should change these to values that make sense for
    //       their application.
    //
    // 0  = not used
    // 1  = highest priority
    // ...
    // 16  = lowest priority
    //
    #define G1_1PL      0       // ADCA1_INT
    #define G1_2PL      0       // Reserved
    #define G1_3PL      0       // ADCC1_INT
    #define G1_4PL      0       // XINT1_INT
    #define G1_5PL      0       // XINT2_INT
    #define G1_6PL      0       // Reserved
    #define G1_7PL      4       // TIMER0_INT
    #define G1_8PL      0       // WAKE_INT
    #define G1_9PL      0       // Reserved
    #define G1_10PL     0       // Reserved
    #define G1_11PL     0       // Reserved
    #define G1_12PL     0       // Reserved
    #define G1_13PL     0       // Reserved
    #define G1_14PL     0       // Reserved
    #define G1_15PL     0       // Reserved
    #define G1_16PL     0       // Reserved
    
    #define G2_1PL      0       // EPWM1_TZ_INT
    #define G2_2PL      0       // EPWM2_TZ_INT
    #define G2_3PL      0       // EPWM3_TZ_INT
    #define G2_4PL      0       // EPWM4_TZ_INT
    #define G2_5PL      0       // EPWM5_TZ_INT
    #define G2_6PL      0       // EPWM6_TZ_INT
    #define G2_7PL      0       // EPWM7_TZ_INT
    // ETC...

    请尝试不修改运行此示例、以查看它是否在您的系统上工作。 然后一次修改一点、以了解如何执行中断嵌套和优先级排序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何启动它。 ePWM 属于哪个中断组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将项目导入 CCS 并按"Debug"按钮。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    int 3.3的 ISR 是否可以被 int10.10的 ISR 中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、默认情况下不是。 TRM 的中断一章对此进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、如果嵌套配置设置正确…。int3.3的 ISR 是否会被 int10.10的 ISR 中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将代码更改为以下内容

       IER |= M_INT10;
       IER &= MINT10;
       HWREGH (PIECTRL_BASE + PIE_O_IER2)&= MG10_10;时序得到了很大改善、但仍未完全达到3.3us。

    嵌套期间、是否有任何有关2个 ISR 之间延迟时间的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关中断延迟的详细信息、请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922457/tms320f280049-maximum-interrupt-latency

    此致、

    Vince