This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23069:使用0037或00137?

Guru**** 2503605 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179769/pmp23069-use-of-0037-or-00137

器件型号:PMP23069

您好!
0037或00137是否可用于此参考设计?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您能解释一下0037和00137是什么意思吗?

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:
    问题是 PMP23069参考是否也会在 F2800137上运行。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    PMP23069代码是在 F280049器件上开发的、CPU 为100MHz、F2800137 CPU 为120MHz、我认为可以使用 F2800137、但是、我将让我们的 C2000专家对此进行确认。 请注意:现有代码无法直接在 F2800137上运行、需要进行一些转换。   

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holger

    F2800137应该能够运行 pmp23069、但不确定所有功能、如交流压降。 F2800137具有 LES RAM (36KB)、而 f28004x 具有100KB RAM。 因此,F2800137在适应所有功能的同时可能会出现内存问题。 f2800137满足了 pmp23069的所有其他要求。 我们还将测试 f28002x 的 pmp23069、其 RAM (24KB)低于 f2800137。 然而、2x 器件上的所有功能尚未经过测试。 因此、我们仍然不确定36KB 是否足以满足目前的需求。 我们只能在2x 测试完成后进行判断。

    谢谢

    Amir