This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:为什么 VDD 的1.2V 外部电源不适用于56引脚 RSH 封装?

Guru**** 2538030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182006/tms320f280049-why-1-2v-external-supply-for-vdd-not-available-for-56-pin-rsh-package

器件型号:TMS320F280049

大家好、

--

谢谢、此致、

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

      这是因为 VREGENZ 引脚在 RSH 封装上不可用。 该引脚具有内部下拉电阻、因此默认启用片上 VREG。 因此、不能为该封装在外部提供1.2V 电压。