This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28333

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181874/tms320f28335-tms320f28333

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

Example_2833xEcap_apwm 不起作用。 生成错误。 请检查控制台窗口。 请建议

e2e.ti.com/.../Example_5F00_2833xECap_5F00_apwm.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我已经尝试构建了这个示例、并且只有一条警告。 这是我的输出日志。

    您是否从 此处下载了最新的 C2000WARE? ( 在 C:\ti\C2000Ware_4_02_00_00\device_support\F2833x\examples\ECAP_apwm 下、是我导入项目的位置)

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试了新版本的 C2000ware、但它给了我相同的错误。 我从 lab 7_1文件中的同一位置复制了 ECAP_apwm 的整个代码、 然后再次运行以进行编译、但我给出了相同的错误。  请建议

    .e2e.ti.com/.../0027.Example_5F00_2833xECap_5F00_apwm.c 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    您似乎缺少此 InitECapGpio()函数的源文件。 查看这个文件 DSP2833x_ECAP.c 中的项目

    尝试将该文件的内容复制到您的项目中。

    此致、

    Ryan Ma