This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D:ECAP 输入信号设计

Guru**** 2530280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182355/tms320f28377d-tms320f28377d-ecap-input-signal-design

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

我正在使用前面提到的微控制器。

在这个问题之前、我要求在同一个组件上配置 ADC、现在我正在使用 eCAP。

我看到所有 GPIO 都可以用作 eCAP、我的问题是:这些引脚有一些内部原理图(电阻、电容、RC 滤波器...) 设计信号输入时需要考虑的一些其他因素?

感谢您的帮助!

此致、

Carles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果信号是干净的、则无需任何东西。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、输入端是否需要考虑一些内部电容、例如 ADC 外壳内部、例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期休息、大部分主题事项都不在办公室、我们将于1月的第一周返回给您。

    此致、Santosh