This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:需要 GPIO 中断

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182545/tms320f28055-need-gpio-interrupt

器件型号:TMS320F28055

您好!

我需要每个 GPIO 都将与每个单独的中断矢量连接。  

有可能吗?

我的传感器与几个 GPIO 相连。 当传感器触发(从低到高/从高到低)时、它应该进入特定的中断矢量位置并执行一些任务。

请你注意、我如何实现它?

此致-

Sudip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudip、

      我很遗憾您提出的问题在我们的器件架构中是不可能的。 没有与 GPIO 引脚相关的中断。 但是、可以将 XINT1/XINT2信号分配给 GPIO 引脚、并且 XINT1/XINT2有自己的中断向量。 F28055上只有两个此类信号、但 F280039器件上有五个此类信号。 如果这是一个新项目、请考虑使用 F280039。 它具有更多/更好的功能。