This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:需要 SysConfig 工具

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182327/tms320f28055-need-sysconfig-tools

器件型号:TMS320F28055
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!  

我是否能够将 SysConfig 工具用于 F28055控制器?

我安装了 ti_cgt_c2000_22.6.0.LTS _windows-x64_installer、但无法查看或打开 上述内容。

此致-

Sudip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudip、

    SysConfig 仅在 Gen3器件上受支持、例如 F28004x 和更新的器件。 如果这是您的新设计、我强烈建议您查看 产品系列 、并选择较新的器件之一、这种器件更便宜、并且具有更高的处理能力和更多的 IP。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    非常感谢您的回复。  

    此致-

    Sudip