This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:由单端信号驱动的差动 ADC

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181159/tms320f28379d-diff-adc-drived-by-single-ended-signal

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:OPA625

您好!

我是否可以通过连接单端(0-3V)信号到差分 ADC 输入(通过连接该信号到(+)输入和 GND (-)输入)而不会丢失动态范围和19位分辨率?

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    不可能按照建议的方式使用 ADC 中的差分模式。 如果您参考 TRM (第11.4.4节)中 ADC 章节的"信号模式"部分、则在注释中会提到:

    '在差分信号模式下、共模电压为 Vcm =(ADCINxP + ADCINxN)/2
    特定器件的数据表将对该电压需要多接近(VREFHI + VREFLO)/2提出一些要求
    注意:通过将负输入连接到 VSSA 或 VREFLO、不符合上述条件。"

     只有当 VinP 和 VinN 显示如下时(其中信号峰值为~VREFHI、信号最小值为~VREFLO)、才会满足此条件:

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这是一个很好的解释。

    您还能建议以下配置是否适用于 TMS320F283*的差动 ADC?

    来自 TIDUCK3A 的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我将尝试确认此设计是否适用于 ADC、并在明天返回给您、但现在、如果您使用的是 F28379D 器件、您可以参阅数据表的"差分输入模型参数"部分(文档中的8.10.1.2.6.1)以了解建议的配置。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我与另一位专家进行了验证、只是为了仔细检查、OPA625的设计将不起作用。  16位差分 ADC 需要全差分输入(VINP 和 VINM 为180度异相)。  您需要使用单端到全差分输出放大器。 本 应用手册 有助于说明全差分放大器的工作原理。 您可以查看第4节、了解单端到全差分放大器设计的示例。

    此致、

    Omer Amir