This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:如何找到 DRV8305 lab5b 的 SPI 配置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00643, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181098/instaspin-bldc-how-to-locate-the-spi-configuration-for-lab5b-for-drv8305

器件型号:INSTASPIN-BLDC
主题中讨论的其他器件:TIDA-00643DRV8305

你好  

我正在设计 TIDA-00643参考设计。  

我想检查 projlab5b 中的 SPI 配置是什么。

如何以及在工程中找到命令的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 配置为控制 DRV8305、您可以在 hal.c 和 hal.h 中找到 SPI 的配置代码、并在 drv8305.c 和 drv8305.h 中找到带有 SPI 的 DRV8305的控制代码

    在项目中搜索与使用 SPI 的 DRV8305控制相关的"gDrvSpi8305Vars"变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢罗燕明

    我能够找到 SPI 配置。

    以下是 IDRIVE 的配置-  

    //写入控制寄存器5
    drvRegAddr = Address_Control_5;
    drvDataNew =(SPI_8305_Vars->Ctrl_Reg_05.IDRIVEP_HS)|\
    (SPI_8305_Vars->Ctrl_Reg_05.IDRIVEN_HS)|\
    (SPI_8305_Vars->Ctrl_Reg_05.TDRIVEN)|\
    (SPI_8305_Vars->Ctrl_Reg_05.CTRL05_RSV1 << 10);
    DRV8305_writeSpi (handle、drvRegAddr、drvDataNew);

    我想知道、根据上述配置位、DRV 8305的 IDRIVE 是什么  

    等待回复  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 DRV8305的数据表、其中对此进行了详细说明。

    也可以将此主题转发给 DRV 专家以解决此问题。