This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:延迟时间错误!

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182049/tms320f28379d-delay-time-is-wrong

器件型号:TMS320F28379D

您好!  

我正在尝试使用具有 SCI 的 F28379D 控制器发送数据。 我还在每个数据之间添加了延迟时间。 但是、延迟时间是延迟函数内参数的两倍。 您可以在下面看到代码。

原因可能是什么?  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    我需要一些时间来研究这个问题、我将在接下来的8小时内与您回复。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的原因是您的 device.h 文件中的 DEVICE_OSCSRC_FREQ 不正确。 您使用的是 controlCARD 或 LaunchPad、还是具有自己外部振荡器的定制板?