This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CMPSS 中的最大输入开关频率

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180460/tms320f2800137-maximum-input-switching-frequency-in-cmpss

器件型号:TMS320F2800137

您好、查姆斯、

 使用 CMPSS 时可能的最大开关频率是多少? 如果 F280013x 和 F28002x CMPSS 可以支持1MHz 频率输入? 谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我确信这些器件中的 CMPSS 可以 支持1MHz、但我不确定其最大频率。

    我将向 CMPSS 专家咨询、并尽快与您联系。

    谢谢、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    感谢您的耐心等待。

     F28002x 和 F280013x 的 CMPSS 最大频率    分别为100MHz 和120MHz。  

    谢谢、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您的信息!

    最棒的

    Julia