This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ECAP apwm 模式问题

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182064/tms320f280039c-ecap-apwm-mode-question

器件型号:TMS320F280039C

在图21-1注释 A 中,您说“CAP 和 APWM 功能共享一个引脚。 在捕获模式下,它是输入;在 APWM 模式下,它是输出。”

--哪个引脚在 CAP 和 APWM 功能?之间共享

表32-3,ECAPOUT_EN 为 CLB 输出。  根据32.3.4的说明、ECAPOUT_EN 可替换为 CLB 输出。

 --- ECAPOUT_EN 的用途是什么? 三态哪个引脚?  

--ECAP_OUT 只能通过 XBAR?输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="515473" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182064/tms320f280039c-ecap-apwm-mode-question ]--CAP 和 APWM 函数之间共享哪个引脚?[/quot]

    这意味着 eCAP 模块可用于输入或输出功能

    [引用 userid="515473" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182064/tms320f280039c-ecap-apwm-mode-question "]

    表32-3,ECAPOUT_EN 为 CLB 输出。  根据32.3.4的说明、ECAPOUT_EN 可替换为 CLB 输出。

     --- ECAPOUT_EN 的用途是什么? 三态哪个引脚?  

    --ECAP_OUT 只能通过 XBAR?输出

    [/报价]

    查看此链接以了解有关此内容的详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121759/tms320f28388d-what-is-ecap_out_en-input-to-clb

    是的、没错。

    此致、Santosh