This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我解决了其中的一些问题、并认为我通过 E2E 帮助解决了这个问题:
但是、问题未解决、但该 TT 已标记为已解决、因此我将启动新线程。 如果这不是正确的协议、请原谅我。
我正在编写应用手册 SPRACN1、它基本上是通过读取单个 GPIO 引脚引导至 SCIA 的变体。 如果引脚为高电平、则选择 SCIA 引导。 为了测试操作、我有一个短程序、根据引导引脚状态调用复位和重新引导。 如果输入为低电平、程序会重复运行、如果为高电平、程序会停止运行、我将其推导为 SCIA 引导模式。 我在 SCIA 引脚上放置示波器探针并启动 serial_flash_programmer。 它正在发送'A'、但我的板没有响应(我使用 com 终端验证了端口)。 也许应用手册缺少一些内容、但我认为 Z2 OTP 设置正确、至少它显然会更改引导模式。 我最大的怀疑(Charles 之前建议的)是 OTP 地址不正确。
应用程序代码:
#include "driverlib.h" #include "device.h" #include "string.h" // Per SPRACN1 #pragma RETAIN(otp_z2_data) #pragma DATA_SECTION(otp_z2_data,"dcsm_zsel_z2_1"); const long otp_z2_data = 0x5AFFFF0F; #pragma RETAIN(otp_z2_data_2) #pragma DATA_SECTION(otp_z2_data_2,"dcsm_zsel_z2_2"); const long otp_z2_data_2 = 0xFFFF0103; // End SPRACN1 void setup(void); void scibFlush(void); void txb(char* s); void main(void) { uint32_t in = 0; setup(); txb("\r\nStart:"); GPIO_setDirectionMode(57U, GPIO_DIR_MODE_IN); in = GPIO_readPin(57U); txb(in == 1 ? "\nHi" : "\nLow"); //Write to SCI B and flush. SysCtl_resetDevice(); return 0; }
以下是链接 cmd 文件插入:
MEMORY { PAGE 0: DCSM_ZSEL_Z2_P0: origin = 0x078208, length = 0x000002 DCSM_ZSEL_Z2_P1: origin = 0x07820C, length = 0x000002 //DCSM_ZSEL_Z1_P0: origin = 0x07800C, length = 0x000002 //DCSM_ZSEL_Z1_P1: origin = 0x07801C, length = 0x000002 } SECTIONS { dcsm_zsel_z2_1 : > DCSM_ZSEL_Z2_P0, PAGE = 0 dcsm_zsel_z2_2 : > DCSM_ZSEL_Z2_P1, PAGE = 0 } MEMORY { ...
嘿、John、
查尔斯的怀疑似乎就是这样。 这是 SysConfig DCSM 工具为 F2838x 生成的默认.cmd:
/*如果用户希望在器件上使用 DCSM 功能、则将包含此链接器命令文件
* DCSM 表示双区域代码安全模块。
*此链接器命令文件用作现有闪存/RAM 链接器命令文件的附录
*项目具有的内容。
* ZoneSelectBlock.asm 源文件中的段按照文件中给出的命令进行链接
*注-请注意 fill=0xFFFF、如果用户将此文件错误地包含在项目中、则这会有所帮助
*不提供所需的正确*_ZoneSelectBlock.asm 源。
*请参阅 controlSUITE 示例中的 Blinky DCSM 示例、以正确使用该示例。
*
*一旦用户确信要在 OTP 中对密码进行编程、就可以删除 DSECT 段类型。
*
*
存储器
{
第0页:/*程序内存*/
/* Z1 OTP。 Z1密码位置/闪存和 RAM 分区*/
DCSM_OTP_Z1_LINKPOINTER:origin = 0x78000,length = 0x00006
DCSM_OTP_Z1_JLM_ENABLE:origin = 0x78006,length = 0x00002
DCSM_OTP_Z1_GPREG:origin = 0x78008,length = 0x00008
DCSM_OTP_Z1_PSWDLOCK:origin = 0x78010,length = 0x00002
DCSM_OTP_Z1_CRCLOCK:origin = 0x78012,length = 0x00002
DCSM_OTP_Z1_JTAG_PSWDH:origin = 0x78014,length = 0x00004
DCSM_OTP_Z1_CMAC_KEY:origin = 0x78018,length = 0x00008
/* DCSM Z1区域选择内容(!!可移动!!) *
DCSM_ZSEL_Z1_P0:origin = 0x78020,length = 0x000020
/* Z2 OTP。 Z2密码位置/闪存和 RAM 分区*/
DCSM_OTP_Z2_LINKPOINTER:origin = 0x78200,length = 0x00006
DCSM_OTP_Z2_RSVD:origin = 0x78206,length = 0x00002
DCSM_OTP_Z2_GPREG:origin = 0x78208,length = 0x00008
DCSM_OTP_Z2_PSWDLOCK:origin = 0x78210,length = 0x00002
DCSM_OTP_Z2_CRCLOCK:origin = 0x78212,length = 0x00002
DCSM_OTP_Z2_RSVD1:origin = 0x78214、length = 0x0000C
/* DCSM Z2区域选择内容(!!可移动!!) *
DCSM_ZSEL_Z2_P0:origin = 0x78220,length = 0x000020
}
部分
{
DCSM_OTP_Z1_linkpointer :>DCSM_OTP_Z1_LINKPOINTER PAGE = 0
DCSM_OTP_Z1_GPREG:>DCSM_OTP_Z1_GPREG PAGE = 0,TYPE = DSECT
DCSM_OTP_Z1_pswdlock:>DCSM_OTP_Z1_PSWDLOCK PAGE = 0
DCSM_OTP_Z1_CLOCK:>DCSM_OTP_Z1_CRCLOCK PAGE = 0
DCSM_OTP_Z1_JLM_ENABLE:> DCSM_OTP_Z1_JLM_ENABLE,PAGE = 0
DCSM_OTP_Z1_JTAG_pswdh:> DCSM_OTP_Z1_JTAG_PSWDH,页= 0,类型= DSECT
DCSM_OTP_Z1_CMAC_KEY:>DCSM_OTP_Z1_CMAC_KEY,PAGE = 0,TYPE = DSECT
dcsm_zsel_z1:>dcsm_ZSEL_Z1_P0 page = 0
DCSM_OTP_Z2_linkpointer:>DCSM_OTP_Z2_LINKPOINTER PAGE = 0
DCSM_OTP_Z2_GPREG:>DCSM_OTP_Z2_GPREG PAGE = 0,TYPE = DSECT
DCSM_OTP_Z2_pswdlock:>DCSM_OTP_Z2_PSWDLOCK PAGE = 0
DCSM_OTP_Z2_crclock:>DCSM_OTP_Z2_CRCLOCK PAGE = 0
dcsm_rsvd_z2:> dcsm_otp_z2_RSVD,page = 0,type = DSECT
dcsm_rsvd1_Z2:> dcsm_otp_z2_RSVD1,page = 0,type = DSECT
dcsm_zsel_z2:>dcsm_ZSEL_Z2_P0 page = 0
}
/*
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//文件结束。
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
*
谢谢 Luke、我想...
我很感激、但它看起来像是一个巨大的药丸、绝对超出了我的舒适区。
我正在寻找示例。 上述文件顶部的注释指出:
请参阅 controlSUITE 示例中的 Blinky DCSM 示例以了解其正确用法。 我在所有 C2000中都找不到任何称为控制套件的东西。
是否有这样一组示例?
我找到了
C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\F28386示例\C28x\led\led_ex2_blinky_dcsm.c 不确定这是否适用于 C28x_DUAL。
我会对此表示愤慨、但我肯定会再来的。
再次感谢。
嘿、John、
对于信息转储表示歉意。 我只想指出 DCSM_ZSEL_Z2_P0的默认值:origin = 0x78220、length = 0x000020。
更仔细地看一下您的代码、似乎您具有用于配置 GPREG1和 GPREG3的正确地址、我最初以为您正在尝试配置区域选择块。
我相信 SysConfig 允许您暂时禁用密码锁定、只有启用选项应该是永久性的、让我与其他 SysConfig/DCSM 专家验证这一点。
用于 TX 的 GPIO8和用于 RX 的 GPIO9应该是 SysConfig 中的可用选项。 您使用的是 C2000Ware 和 CCS 的哪个版本?
当我在 SysConfig 中选择此选项时、我的 GPREG3值设置为0xFFFFFFC103、但您将其设置为0xFFFFFF0103、这对应于 SCIATX=GPIO29和 SCIARX=GPIO28。 这可能是您问题的原因。
感谢您提供的注释。无需担心转储问题。 通过修复项目设置使配置工具变得更加直化后、它开始变得更加有意义。
因此、如果我将 DCSM_ZSEL_Z2_P0更改为0x78220、长度= 0x000020、我的链接 cmd 文件将是可以的。
我们使用的是 CCS 11和 C2000Ware_4_01_00_00。 如果需要、我可以切换到 CCS12。
我看不到用于临时密码锁定禁用的选项、除非它在 Linkpointer 部分进行了编码。
0xFFFFFF0103值是在应用手册 SPRACN1中以愚蠢的盲目信仰获取的:
但我认为应用手册没有明确说明 SCIA 引脚的设置。 所以我在那里盲了。 我在简短参考手册 SPRSP14D 中找到了这一点。
因此、看起来我无法选择84和9、它必须是84和85。
尊敬的 John:
0x78220是区域2的区域选择块1的基地址。 通用寄存器(GPREG)用于配置引导设置。 通过使用地址0x78208和0x7820C、您将 GPREG1和 GPREG3配置为使用 GPIO15作为引导模式选择引脚、并在 GPIO15被驱动为高电平时使用 GPIO28和 GPIO29作为 SCI 引导引脚。 此图的 DCSM 一章中列出了 OTP 配置及其地址。
您好、Luke、
图像模糊、因此放大图像不起作用。 请提供什么文档?
我目前无法进行测试、因为我们的所有 GPIO 引脚都分配给了其他硬件。
我们的板在 SCIA 上使用 GPIO 84进行 TX、使用9进行 Rx、重新旋转板基本上不是一个开始、因此我需要找到一个权变措施。
它看起来像是部分/全部 serial_flash_programmer 可用。 我建议将闪存内核代码驻留在电路板上、作为维护菜单中的可调用函数。 然后修改 serial_flash_programmer 以跳过下载闪存内核、跳过自动波特并在9600下运行、然后继续传输 CPU1和 CM 文件。
这看起来是实用的还是可行的?
谢谢、
John
尊敬的 John:
如果您希望闪存内核驻留在电路板上、您可以更改链接器 cmd 文件、以便内核驻留在闪存存储器中、这样您只需下载一次并将其保存以用于您选择的扇区。 如果您的设置允许、跳过自动波特时、您可以在9600下运行。 这似乎是可行的。
将在明天对此进行更深入的研究。
谢谢、
查尔斯
期待您的后续行动。
JH
尊敬的 John:
对于 F28386S、您可以修改 Flash_api_lnk.cmd 文件并对其进行修改、以便出于内核目的将这些段与闪存对齐。 然后是构建配置、包括重命名。
e2e.ti.com/.../2838x_5F00_flash_5F00_api_5F00_lnk.cmd
我仍然需要更多的时间来了解这一点。
谢谢、
查尔斯
我想仿真 SCIA 引导模式代码。 其中一个串行闪存编程器自述文件指出:"器件的引导加载程序将传入的数据复制到 RAM 中、然后分支到指定的入口点。"
是否 可以确定此负载和入口点?