This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:#10068-D、无匹配段

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182780/launchxl-f280025c-10068-d-no-matching-section

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

您好!

我的代码正常工作,但有警告:#10068-D,没有匹配的部分...  

main.c  

uint16_t uint16_Buffer[100]__attribute__((section (".DevOpt_Array")));

我的链接器文件 28002x_general_flash_lnk.cmd

谢谢、

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny、

    您可以尝试这样做吗?

    .DevOpt_Array (空载){}> FLASH_BANK0_SEC6、ALIGN (8)

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    是的、没问题、谢谢。

    Danny