This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:C2000的 eCAN B 没有响应

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182135/tms320f28234-ecan-b-of-c2000-not-responding

器件型号:TMS320F28234

尊敬的所有人:

我尝试在 应用报告  TMS320F28234中的 SPRA876B 中执行 CAN_ECHOE-AB 编程示例 、其中数据通过同一微控制器的 eCANA 和 eCANB 之间的收发器进行传输和接收。 使用的 BTC 设置为  BRPreg=2、TSEG2=2、TSEG1=10、SYSCLKOUT=50MHz、eCANB 和 eCANB 均未确认 传输和 eCANA 正在重复发送帧。我尝试从 eCANB 发送数据、但也失败了。 eCANB 的 TX Rx 引脚仅显示2.5V 电压。 原因可能是什么?

此致、

南杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南杜

    对迟交的答复表示歉意。 我们将对其进行研究、并将很快返回给您。 由于某些团队成员正在休假、请预计回复会延迟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    很抱歉耽误你的回答。 问题已解决。 它与错误的 Tx Rx 管脚设置有关。我也无法删除查询。

    此致、

    南杜