This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:用于 CLA 配置的 SysConfig、

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182837/tms320f280049c-sysconfig-for-cla-configuration

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好,

是否有任何文档可以使用 SysConfig 在 TMS320f280049c 上配置 CLA。

我能够成功地使用 Driverlib 配置 CLA、但尝试使用 SysConfig 进行配置、并遇到如下错误:

->.bss 区域在项目中未指定

->在工程中未指定.scratchpad 区域

->.text 区域 在项目中未指定。

感谢您的帮助。

谢谢、此致

Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这需要修改链接器 cmd 文件。 现在、您可以手动使用链接器 cmd 文件、也可以使用 SysConfig 生成链接器 cmd 文件。 我将把这一信息转发给我们的 CLA 和 Linker CMD 专家。