主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
您好!
上一个主题的摘录:
"似乎还有其他错误、例如程序异步扇区和 DCSM 区域1或2闪存扇区12-15被证明不安全。 FAPI 不会将任何数据写入64位对齐的闪存扇区。 即使已确认为32位空白选中且 CCS 调试内存浏览器 显示(0xFFFF.FFFF)、也是如此。 对闪存起始地址(0x009C000)进行编程的第一个扇区地址(10字节)、也为空白检查的0x1000 (4096) 32位 长度。"
FAPI 似乎还有其他问题需要通过 x49c FSM 非安全 DCSM 区域访问来解决。 即使尝试对长度仅为10字节的扇区进行编程、仅更改第一个字节、也会产生如下所示的数据总线错误。 对于单步 F5/F6 CCS 调试、指针缓冲区长度被设定为低电平(10)、以防止奇数数据总线错误。 此问题可能是由于通过 ECC 程序命令将 FPU 浮点(float32_t 或 float)数据写入 pu16DataBuffer、尽管调试会在命令中执行几个 F5步骤。
为什么数据缓冲区长度错误(20字节)会导致 FAPI 错误、在执行几个调试 F5步骤后、从不向 FSM 扇区写入任何内容? FSM 似乎没有被命令写入扇区数据 、这也许是最合理的原因? 闪存存储器高速缓存在为 ECC 写入而固有闪存组0/1之前被禁用、如下代码 snip 所示。 尽管似乎没有必要为不安全的存储器区域1或2声明 FAPI 信标、但这两个信标区域都不能通过 FSM 支持 ECC 命令的扇区程序。
/* FAPI requires FLSEM Bank1/2 zone 1/2 secured writes.
* Allow Zone1/2 writes in Flash Wrapper FSM registers */
DCSM_claimZoneSemaphore(DCSM_FLSEM_ZONE1);
//
SCIprintf(">> DCSM Claim Flash Semaphore: Zone1 \n\n");
/* disable the flash cache */
Flash_disableCache(FLASH0CTRL_BASE);
//
// Call Flash Initialization to setup flash waitstates. This function must
// reside in RAM.
Flash_initModule(FLASH0CTRL_BASE, FLASH0ECC_BASE, DEVICE_FLASH_WAITSTATES);
Flash_enableECC(FLASH0ECC_BASE);
/* enable the flash cache */
Flash_enableCache(FLASH0CTRL_BASE);
/* Delay 200ns */
SysCtl_delay(20);
/* Initialize FSM FAPI flash parameter block driver. */
FlashPBInit(FLASH_PB_START, FLASH_PB_END, FLASH_PB_SIZE);