This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812

Guru**** 2895540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182815/tms320f2812-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

大家好、

当我使用2812的 eCAN 模块进行通信时、我在 eCAN 模式下工作。 设置邮箱筛选器后、主机只能接收一个站点的信息。 主机发送邮箱为8c800000、主机接收邮箱为 cc700000。 站点1的发送邮箱为8c540000 、其接收邮箱为8c800000。 站点2的发送邮箱为8c530000、其接收邮箱为8c800000。 主机接收 LAM 为 F0FFFFFF。 请告诉我我我的设置是否正常?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家因美国假期而不在办公室。 请预计在1月1日的第一周之前收到回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机 LAM 的位27、26、25、24为0000。 因此、site1和 site2中发送邮箱的 MSGID 中的这些位必须完全匹配。 所有其它位都是“无关”。 这些位与两个站点完全匹配,因此我不理解为什么两个站点的消息没有正确接收。 请检查消息是否确实在总线上传输。 有关工作掩码滤波示例、请参阅 www.ti.com/lit/SPRA876。  

    site1和 site2中接收邮箱的 MSGID (以及主机的发送 MSGID)与此分析无关。