This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C2000

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663422/ccs-tms320f28377s-c2000

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

   我将 TMS320F28377S 控制器与 CCS7.3搭配使用。 我不熟悉此器件、首先我尝试了一个来自 C2000器件支持文件的示例副本、即 ADC 初始化。

对于此错误、显示头文件(device.h、 driverlib.h)未定义。

是否有任何机构帮助解决这个问题??

我的 PC 上安装了 C2000器件。

Yuvaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不正确。 如果您要尝试一个示例、则必须导入整个项目。
    有关、请转至"Project - Imoprt CCS Projects..." 并指定 ADC_example 文件夹的路径。
    请考虑一些研讨会和培训以熟悉 C28 MCU (以下链接)。 这是一个非常好的起点。
    您还可以阅读"入门"(第二个链接)。

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop

    processors.wiki.ti.com/.../Getting_Started_with_C2000_Links
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuvaraj、您好!

    希望您的问题得到解决、您可以根据您在使用 driverlibs 时创建的其他线程继续。 我们将关闭此线程、如果在使用器件时需要任何支持、我们将请求您创建新线程。