This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:任务状态机

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667596/tms320f28069-task-state-machine

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

我不熟悉 TI DSP 编程、不知道起点。 请建议。

我想再问一件事、在哪里可以获得 有关任务状态机初始化的更多信息。

例如  

//任务状态机初始化
alpha_State_ptr =&A0;

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh、

    如果您不熟悉 C2000平台、并且想专门了解 F28069器件、您可能会发现1天的实践技术讲座材料非常有用。  您可以在此处找到它们:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#C2000_Piccolo_One-Day_Workshop_-_Revision_4.2_January_2014_.28cntrlSTK_F28069.3B_CCSv5.5.29

    您所询问的状态机结构已在我们的数字电源库中使用了一段时间。  您可能会在 controlSUITE 中的 DPlib 中遇到一个相关示例。  在2006年 TI 研讨会的随附论文中对该技术进行了很好的描述。  见第25页之后的内容。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Richard  

    e2e.ti.com/.../Topic6DF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    感谢您的回复、这真的很有帮助。 我很好地遵循了状态机的使用。

    另一件事是、请为 C28x IQmath 库以外的 IQ 数学提供文档以供开始。

    提前感谢。

    谢谢、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    很高兴这对您有所帮助。 关于 IQ 数学、我知道的唯一文档是 controlSUITE 或 C2000Ware 中库包内的用户指南。 我可能在某个地方有一个旧的演示文稿。 我现在正在旅行、但如果我在下周回到办公室时发现一些问题、我会将其发布在这里。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    好的、先生。

    此致、

    Ganesh