This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:生成两个在相同频率上具有90度相移的 PWM 信号

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667164/ccs-tms320f28335-generate-two-pwm-signal-with-90-degree-phase-shift-on-same-frequency

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:
我尝试在 CCS 上以90度相移的相同频率生成2个 PWM 信号。CCS 中有许多模块可生成 PWM、我希望以相同频率生成两个 PWM 信号、具有 eCAP 模式90°相移。如何设置 TBPRD 和 TBPHS 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    在这里有一点清楚、您是否正在寻找 ePWM 或 eCAP (AS PWM)模块的此配置?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    使用 eCAP 作为 PWM、以90度相移的相同频率生成两个 PWM 信号

    此致、

    乔希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh、

    使用每个 eCAP 模块、您只能生成一个 PWM 信号。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    您可以使用"CTRPHS"寄存器。 有关更多详细信息、请查看上述器件的 eCAP 用户指南。

    此致、
    Gautam