This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:无法使用带有新 XDS110的 C2PROG 对 TMS320F28069进行编程

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665850/tms320f28069-not-able-to-program-tms320f28069-using-c2prog-with-new-xds110

器件型号:TMS320F28069

团队、

我的客户使用 C2PROG 和 XDS100对 TMS320F28069进行编程。

到目前为止、他们已经购买了新的仿真器 XDS110、并且不再能够对 F28069进行编程。

我相信 C2PROG 不支持 XDS110。

是否需要自定义配置文件来将 XDS110与 C2Prog 配合使用?

是否有任何人可以拥有用于 Xds110的驱动程序、或者可以指导如何使用 C2Prog 和 XDS110对 F28069进行编程?

谢谢、此致、

汉密尔顿

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉密尔顿

     

    这看起来不像闪存问题。 我认为 C2Prog 目前不支持 XDS110。 您可能需要向 C2Prog 查询他们是否计划添加此仿真器支持。

     

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-正确。 我们正在向 C2Prog 添加 XDS110支持、但需要更多时间进行仔细验证。 请继续关注计划于3月初发布的下一个版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamilton - C2Prog v1.7r 现在支持 XDS110仿真器。 您可以 从此处下载。