请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 团队、
我的客户使用 C2PROG 和 XDS100对 TMS320F28069进行编程。
到目前为止、他们已经购买了新的仿真器 XDS110、并且不再能够对 F28069进行编程。
我相信 C2PROG 不支持 XDS110。
是否需要自定义配置文件来将 XDS110与 C2Prog 配合使用?
是否有任何人可以拥有用于 Xds110的驱动程序、或者可以指导如何使用 C2Prog 和 XDS110对 F28069进行编程?
谢谢、此致、
汉密尔顿