This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069 CAP 中断

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667421/tms320f28069-tms320f28069-cap-interrupt

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、TI 专家、

  编码 TMS320F28069时如何实现边沿触发(上升沿和下降沿)中断? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您可以使用 C2000Ware 中的 F28069 ECAP 捕获示例作为起点。 要在2个事件(捕获)上触发中断、您需要为每个事件启用事件中断(ECEINT)。 例如、如果上升沿和下降沿分别设置为 EVT1和 EVT2、则应向 ECEINT.BIT.CEVT1和 ECEINT.BIT.CEVT2写入1。

    此外、在中断处理程序中、您需要清除相应的 ECCLR.bit.CEVTx 标志和全局标志 ECCLR.bit.INT、以便从该 ECAP 接收更多中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    上一个答案是否解决了您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我们从您那里得知已经过去了几天、因此我将假定您的问题已得到解决、并将此主题标记为已解决。 如果不是这种情况、您可以回复此帖子或创建新帖子(如果此主题由于不活动而被锁定)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    请原谅我迟到的回复、您的建议对客户很有用、他们已经接受了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心弗兰克。 我很高兴听到有人为他们提出了建议。 如果您有任何疑问、请告知我们。