This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:在 Vdc 总线大幅降低的情况下保持电机 RPM 的技巧

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666829/tms320f28069m-tips-for-maintaining-motor-rpm-with-large-decrease-in-vdc-bus

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我有一个 BLDC 解决方案、需要保持10、000 RPM 的转速。 此设计适用于多伏电器(110/220VAC)

在310VDC (220VAC 输入)下使用 Vdc 总线时、10K+ RPM 不会出现问题。

使用155VDC (110VAC 输入)的直流总线、我只能实现7.5K RPM。

想知道我是否可以轻松更改参数、以便从设计中另外压缩2500 RPM。?

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机的最大速度取决于电机的反电动势常数和输入直流总线电压。 请检查 PWM 的输出占空比、如果输入直流总线电压不足、您可能需要实施磁场减弱控制来提高最大速度。 您使用的是什么控制算法? 梯形还是正弦 FOC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yanming、

    我明天将查看 PWM。 现在、我将使用正弦 FOC。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想办理入住手续、看看您的身边是否有任何更新。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming、

    我无法实现额外的 RPM、我想我们将让电机制造商在未来的电机中放置一些额外的绕组。

    谢谢。