尊敬的 e2e 支持:
我的客户需要通过 Osc1Comp (temp)功能进行低温校准。
由于知道他在64引脚封装版本中使用 TMS320F28035、因此 ADCINA5引脚不可用。
此 F28035版本的温度校准是否有权变措施?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 e2e 支持:
我的客户需要通过 Osc1Comp (temp)功能进行低温校准。
由于知道他在64引脚封装版本中使用 TMS320F28035、因此 ADCINA5引脚不可用。
此 F28035版本的温度校准是否有权变措施?
此致、
我们的 ECU 必须在40ºC Ω 至+ 85ºC Ω 的范围内工作、但我在使用 CAN 总线的低温下面临一个问题。 通信似乎被卡住、重新传输了相同的消息。 这是我们第一次观察此行为。
经过一些调查、我决定使用外部振荡器、现在通信正常。 然而、我对通过软件使用您的校准建议感兴趣、但我尚未成功。
您能否帮助澄清一些要点、以了解我们是否做得好:
#define 振荡器1FineTrimSlope ()(*(int16 (*)(void)) 0x3D7E90)()
#define 振荡器 getOsc1FineTrimOffset()(*(int16 (*)(void)) 0x3D7E93)()
#define 振荡器 getOsc1CoarseTrim()(*(int16 (*)(void)) 0x3D7E96)()
#define getRefTempOffset()(*(int16 (*)(void)) 0x3D7EA2)()