请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 尊敬的香槟:
我们注意到、eCAN 控制寄存器需要使用32位访问进行读取/写入。
但是、我们的客户 担心 并想知道使用代码中的位存取或字存取可以存取什么寄存器?
也就是说、我们何时可以 这样编写代码:
ECANaRegs.CANME.bit.ME0 = 1;
(我们在 CCS 监视窗口"Expressions"中发现这不正确)
我们应在何时 以 这种方式编写它:
EcanaRegs.CANME.ALL = 0x0007003F;
我们感到困惑。
是否有任何相关文档?
这只是 eCAN 寄存器中的一个特殊情况吗?
我们想知道这是如何应用于所有寄存器(不限于 eCAN)的。
韦恩